This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS3137:tms570ls3x_demo_software Hercules 安全演示、无法构建 TMS570LS3x_demo_software.out

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: NOWECC, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/678727/ccs-tms570ls3137-tms570ls3x_demo_software-hercules-safety-demos-failed-to-build-tms570ls3x_demo_software-out

器件型号:TMS570LS3137
主题中讨论的其他器件:NOWECCHALCOGEN

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好。

我正在运行最近安装的 CCS 8.0。 操作系统:Windows 10家庭版。

我安装了"Hercules 安全 MCU 演示"、版本4.0.0。

我将"tms570ls3x_demo_software"导入 CCS。

我尝试构建并失败、出现以下错误:"c:\ti\hercules\nowecc\v2.17\nowecc.exe"-F021 16M_Add -R4 -A "TMS570LS3x_demo_software.out"

我尝试安装 nowECC、但 TI 不再提供此工具。

在给定平台的情况下、如何构建和运行"Hercules 安全 MCU 演示"?

BTW、我已安装 HALCoGen 04.07.00版

提前感谢您、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    nowECC 被用来生成 ECC 并将 ECC 载入到闪存。 如果您启用了 ECC、CCS7.x 和 CCS8.x 可生成 ECC 并将 ECC 自动编程到闪存中:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。
    您如何访问此界面? 哪些菜单选项会使您进入此设置窗口?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    1.启动目标配置,然后连接目标
    2.点击"Tools"下拉菜单下的"on-chip Flash"