This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS570LS31USB:如何使用两个 TMDS570LS31USB 实例构建 CAN 总线网络?

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/680040/tmds570ls31usb-how-to-build-a-can-bus-network-with-two-instances-of-tmds570ls31usb

器件型号:TMDS570LS31USB

你(们)好。

我看到 TMDS570LS31USB 具有单个 CAN 收发器。 我有两 个 TMDS570LS31USB。

所以、我想我可以连接这两个开发套件来建立一个 CAN 总线网络。

我需要哪种电缆? 常规 CAN 总线电缆?  

以及如何将 CAN 收发器连接到 CAN 总线电缆? 连接到哪个引脚的导线?

由于我没有 EE 背景、因此我很难弄清这一点。

是否有更简单的方法?  

提前感谢您、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    USB 记忆棒上的 CAN 接头有3个引脚:CAN_H、CAN_L 和 GND。 如果您想让2个 CAN 节点进行通信、这2个节点应连接为:

    1. CAN_H 至 CAN_H
    将 CAN_L 更改为 CAN_L
    3 GND 至 GND

    如果用于实验室使用或测试、任何通用导线都应正常工作。 对于产品、请使用符合 SAE J1939规范的电缆。