This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0432:VCCAD 的绝对最大额定值

Guru**** 2796425 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0714, TMS570LS0432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/678840/tms570ls0432-absolute-maximum-ratings-for-vccad

器件型号:TMS570LS0432
主题中讨论的其他器件:TMS570LS0714

你(们)好

 

VCCAD 3.6V 的绝对最大额定值为何? 3.6V 是否正确?

为什么它不同于 ADC 输入引脚(4.6V)? 因为 VCCAD 和 ADC 输入引脚的 TMS570LS0714等其他器件为6.25V。 此外、与建议运行条件相比、还有更多裕度

谢谢、此致、

Kuerbis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kuerbis、您好!

    VCCAD 的最大值为3.6V (数据表第18页)。
    LS0432上的 ADC 仅支持3.3V 电压、但 TLS570LS0714同时支持3.3V 和5V 电压。 最大 VCCAD 为5.25V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、QJ Wang

     

    请让我再次确认。

    如下表所示、对于 TMS570LS0432、绝对最大额定值 VCCAD 和建议运行 HE 条件 VCCAD 之间没有裕度。 BOthe 为3.6V。

    客户对此非常担心。 因此、他们询问3.6V 是否正确。 …认为电压为4.6V μ A

    对于 TMS570LS0714,它是6.25V 与5.25V。

    您告诉我、LS0432上的 ADC 仅支持3.3V 电压。 从3.6V 到0.3V 的推理。 能否轻松控制?

     

    谢谢、此致、

    Kuerbis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuerbis、您好!

    VCCAD 的最大值为4.6V。 很抱歉、数据表中的拼写错误。 我们将在下一个版本中修复它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、QJ Wang

     

    我很高兴器件有裕量。

    也请查看其他 Hercules 系列器件数据表。 我们猜 RM42情况是相同的。

     

    谢谢、此致、

     Kuerbis