This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C123GXL:应用了补丁、但 Windows 10说它可以#39;t 找到任何驱动程序。

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/679774/ek-tm4c123gxl-applied-patch-but-windows-10-says-it-can-t-find-any-drivers

器件型号:EK-TM4C123GXL

我正在尝试在 Windows 10上安装设备驱动程序。 我应用了修补程序并替换了 Windows_Drivers 文件夹、但当我尝试更新驱动程序时、它一直说找不到任何驱动程序。 :(

电路板连接正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    是否通过执行“浏览驱动程序软件”选项手动将 Windows 10指向已更新的文件夹?

    编辑:如果是、请发布 Device Manager (设备管理器)的屏幕截图以及您可能收到的任何"错误"类型弹出窗口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、谢谢。

    是的、我将手动将 Windows 指向更新/修补/替换 的"windows_drivers"文件夹。

    这里是我所得到的一些屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    这很奇怪... 您可以从此下载中尝试驱动程序吗? www.ti.com/.../stellaris_icdi_drivers
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    此外、开关是否设置为"Debug"、USB 是否已插入电路板的顶部?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨! 它接受这些驱动程序。
    尚未测试过电路板、但 Windows 似乎很高兴。 )

    P.S. 交换机和 USB 端口正确。
    不知道为什么这些加载了、而其他的不加载、但如果它能正常工作、我很高兴。


    感谢你的帮助。  )