This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0714:TMS570LS0714 MCAL ICU 问题

Guru**** 2570355 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/678522/tms570ls0714-tms570ls0714-mcal-icu-issue

器件型号:TMS570LS0714

您好、香榭丽舍

PWM 使用 N2HET1[0]、ICU 使用 N2HET1[22]和 N2HET1[24]。

当我按照 所附的方式调试 LS0714 MCAL 示例项目 时,PWM 工作正常。

 

但是,如果我按 如下方式添加 ICU 初始功能,则 PWM 将不会输出。

 

   PWM_Init (&PwmChannelConfigSet_0);

   ICU_Init (&IcuConfigSet_0);

如果 ICU_Init()在 PWM_Init()之前调用,如下所示,也没有 PWM 输出

    ICU_Init (&IcuConfigSet_0);

   PWM_Init (&PwmChannelConfigSet_0);

有人可以帮您检查原因吗?

e2e.ti.com/.../6281.Sample_5F00_Project_5F00_LS07x_5F00_ip.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Huihuang、

    我无法编译您发布的项目。 请将整个项目(包括所有文件夹)通过电子邮件发送给我:qjwang@ti.com

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QJ、

    已将邮件发送给您!

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉我没有得到它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我有项目、但遇到了很多编译错误:找不到文件夹:devicefiles_TMS570LS07x