This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C1294XL:源代码

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/679709/ek-tm4c1294xl-source-code

器件型号:EK-TM4C1294XL

在哪里可以找到定义宏的头文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hisham、您好!

    您指的是哪些宏?

    您的意思可能类似于我们 TivaWare 示例的"inc/hw_memmap.h"文件? 有很多宏、因此更多详细信息将有所帮助...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、我对此非常不熟悉、因此如果我对我的问题不清楚、我很抱歉。 (这是我的第一个 MCU 项目)。 我需要用于定义我的寄存器的头文件
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hisham、您好!

    您是否已下载 TivaWare? 如果不是、请从 http://www.ti.com/tool/SW-TM4C 获取

    获得 TivaWare 后、您可以查找我们为外设和一些利用外设的应用提供的各种示例代码。 在每个示例中、具有主例程(标题为'example_name.c')的.c 文件也将包含一个头文件列表、其中包含所使用的每个外设的定义。

    我们提供的示例也是最佳的起点、因为它们利用我们经过充分测试且强大的 TivaWare API 来简化您的开发过程。 计划在整个学习过程中利用 TivaWare、作为一项预警、我们并不真正支持这些论坛上的"直接寄存器修改"(DRM)代码、因为 TivaWare 会为您处理所有这些代码。 不确定这是您询问宏的原因、但希望清楚这一点。

    通过这种方式、您还可以在以下文件夹中找到特定的头文件:

    [安装路径]\TivaWare_C_Series-2.1.4.178\driverlib

    [安装路径]\TivaWare_C_Series-2.1.4.178\inc

    希望这能帮助您首次体验 MCU!