This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0432:什么是闩锁性能?

Guru**** 2787625 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/679767/tms570ls0432-what-is-latch-up-performance

器件型号:TMS570LS0432

大家好、

 

TMS570LS0432数据表(SPNS186B)中5.1绝对最大额定值下的锁存性能是什么?

如何测试它?

您是否有此测试的任何文档?

客户想知道。

 

谢谢、此致、

Kuerbis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    闩锁是在电源引脚和接地之间创建低阻抗路径的条件。 这种情况是由触发器(电流注入或过压)引起的、但一旦激活、即使在触发器不再存在后、低阻抗路径仍保持不变。 。 如果施加到器件的电压和电流电平符合绝对最大额定值、则闩锁不会带来风险。

    100mA 是可通过电压轨外部电压注入引脚而不会导致闩锁的最大电流。

    有关详细信息、请参阅 JEDEC 标准 JESD78