This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/RM46L852:RM46L852 USB 闪存和调试

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/679704/ccs-rm46l852-rm46l852-usb-flash-and-debug

器件型号:RM46L852

工具/软件:Code Composer Studio

您好!  

我将 RM46L852ZWTT 用于 SIL。 项目。

我们想知道、如果我使用的是新的原始微控制器、是否可以(如评估板 TMDXR46HDK)通过微型 USB 闪存和调试程序。 具体而言、我们不知道是否已经为此插入了引导加载程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    没有将引导加载程序编程到新的微控制器中。 我们的器件没有 ROM 引导加载程序。
    HDK 内置了 XDS100V2仿真器、用于通过微型 USB 进行编程和调试、Launchpad 在电路板上内置了 xds110。 xds110和 xds100v2的驱动程序随 CCSx 一起安装。