This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TM4C123GH6PM:Kiel uVISION .tm4c123ghpm

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/679450/compiler-tm4c123gh6pm-kiel-uvision-tm4c123gh6pm

器件型号:TM4C123GH6PM

工具/软件:TI C/C++编译器

大家好、我在 Keil uVISION 中使用 tm4c123ghpm 的自动紧急电源指示灯系统需要一个程序代码、请给我提供一个项目。我从德州仪器(TI)获取了套件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jayanth 您好、

    我们没有适用于此类特定应用的示例代码、我们的所有固件均通过 Code Composer Studio 提供。 我们没有用于 Kiel 的资源。

    如果您描述了所需的外设、我可以向您介绍我们的 Code Composer Studio 示例、您可以将它们移植到 Kiel uVision 中、但我们无法支持您在使用 Kiel uVision 时可能遇到的任何问题、因此我建议您使用 CCS。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我需要知道如何在 TM4C123GH6PM 中使用红外传感器和 LDR。。。在 C Code Studio 中。。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    至少使用 tm4c123gh下午6点在 CCS 中发送用于自动紧急光源系统的 ME 代码
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jayanth 您好、

    我们没有"自动紧急源光系统"的示例-这太具体了! 正如我说过的、列出您所需的外设、我可以从这里举出一些示例。 我对您的"紧急光源系统"一无所知。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用 CCS 的 tm4c123gh下午6时红外传感器 Codin、LDR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jayanth 您好、

    如果使用红外传感器,您是指 http://www.ti.com/tool/BOOSTXL-SENSHUB 上的传感器 吗? 如果是、可以在我们的 TivaWare 下载(http://www.ti.com/tool/SW-TM4C)中的'sensorlib'文件夹下找到相关的代码示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    关于 TM4C123GH6PM 完整代码中的 LDR 的 Wat
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TM4C123GH6PM 中没有 LDR、除非您讨论负载寄存器汇编命令?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    YA 加载寄存器命令
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jayanth 您好、

    我们不提供汇编代码示例。 我们的示例代码来自 TivaWare 库、该库经过充分测试且功能强大、可简化所有用户的开发。 这就是您应该使用的内容。 我们不会为您提供任何装配体支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    观察到:"至少在 CCS 中为使用 tm4c123gh6pm 的自动紧急光源系统发送 ME 代码"

    C'mon Ralph -"海报申请"可以有多清楚、多容易?

    毕竟-不是、"我带来了来自德州仪器的套件"向"持有者"授予了"无限制和及时-技术支持"的权利?