This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:开发负载器的意义是什么?

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/678517/tms570ls1224-what-is-the-meaning-of-developing-the-booloaer

器件型号:TMS570LS1224
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

尊敬的专家:

   我对开发引导加载程序项目的含义有疑问。 我知道、TI 有一款产品 uniflash  可以实现引导加载程序功能吗? 因此  、如果我们需要开发它、

  

谢谢 、此致

秋奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、邱奇、

    CCS Uniflash 是一个独立工具、用于对 TI MCU 上的片上闪存和 Sitara 处理器的板载闪存进行编程。 Uniflash 具有 GUI、命令行和脚本接口。 Uniflash 可用于将引导加载程序编程到闪存、或将应用程序代码编程到闪存。 它可用作引导程序、以从 UART、DCAN 或以太网等接收数据

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 QJ Wang:

    实际上、我知道 Uniflash 的函数。我只是 对为何由于 TI 具有 Uniflash 而不得不开发引导加载程序有疑问。 很抱歉、我只是想知道 我自己在引导加载程序之间有何差异? 哪个字段可以使用引导加载程序?

     

    谢谢、此致

    秋奇

                


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    秋奇

    抱歉我的拼写错误。 Uniflash 不能用作引导加载程序来从 UART、DCAN 或以太网等接收数据