This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:CAN TivaWare 模块中需要的帮助

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/678750/tm4c123gh6pm-help-needed-in-can-tivaware-module

器件型号:TM4C123GH6PM

大家好、  

我正在尝试使用 CAN0控制器和 TivaWare 库通过 CAN 总线连接2个 TivaC。 TX 节点工作正常。  

但对于 Rx..

初始化并设置位速率后,当 CANmessageSet()被称为 I have a bus fault error,且代码在启动代码中的 FAULT ERROR while (1)时停止。  

我尝试进入 CANmessageSet()函数。 然后、注意到一个试图访问被阻止地址的函数。  

请提供任何帮助?

 ?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    检查 CAN0模块和 CAN0模块所需的引脚是否已正确初始化。

    此致、
    Digvijay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Digvijay、
    我对 CAN0模块使用 PB4、PB5、当然、我已经对它们进行了初始化。

    此致、
    斯里特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生/女士:
    您能否共享您的 CAN 代码、尤其是与 pui8Data 相关的代码。 看起来 pui8Data 正在尝试访问阻止的内存地址。 如果可能的话、尝试在不改变存储器映射的情况下只执行来自 TI 给出的 CAN 示例的接收器部件。

    此致,
    Digvijay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    萨里特

    我附加了一个 zip 文件、其中包含 CAN_simple_RX 和 CAN_simple_TX 项目的工作副本。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/908/canSimple.zip.