This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129XNCZAD:有关 uDMAChannelAssign ()和通道控制结构表大小的问题

Guru**** 2912410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/678446/tm4c129xnczad-question-about-udmachannelassign-and-channel-control-structure-table-size

器件型号:TM4C129XNCZAD

我正在尝试了解 UDMA 的工作原理、但对通道映射的工作方式仍有一些困惑。 如果我使用 uDMAChannelAssign()来选择通道的默认外设,是否需要将通道控制结构体表的大小增加一倍?

数据表在一个地方指出、替代控制结构仅用于复杂的传输模式。 但在其他地方、似乎 建议如果您使用次通道、则需要将表大小加倍。 "辅助通道"可能与备用外设映射不同? 或者、我可能只是误读了一些内容? 有人能帮我解决困惑吗?

此致、

Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dave、
    不需要、您不需要将通道控制结构表的大小加倍。 我建议您从 TivaWare UDMA_DEMO 示例开始。 它演示了如何在乒乓模式(使用替代控制结构)下执行存储器到存储器和存储器到外设的传输。 请告诉我该示例是否阐明了 UDMA 的使用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Charles。 我想我终于弄清楚了混乱的根源。 我正在尝试将一些基于 Stellaris 的代码移植到 Tiva。 Stellaris 每通道仅支持2个外设- 主和次外设。 我将"主要和次要"通道术语与"主要和备用"控制结构 术语相混淆。

    此致、

    Dave