This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C1294XL:需要 PCB 软拷贝文件

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT, EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/678498/ek-tm4c1294xl-want-pcb-soft-copy-file

器件型号:EK-TM4C1294XL
主题中讨论的其他器件:TM4C1294NCPDT

我们使用 TM4C1294NCPDT MCU 开发产品我们使用 EK-TM4C1294XL Launchpad 进行 POC。 因此、请发送 EK-TM4C1294XL 电路板的 PCB 软拷贝(Altium)文件、以便 我们快速进行开发。  我们还使用4400的 EVM 我们获得了其 Altium 的 PCB 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yogesh、

    LaunchPad 专为快速原型设计和评估我们的器件而设计、但它不是您基于它进行终端系统设计的理想选择。

    此 TI 参考设计将为您提供更好的起点、它包含完整的 Altium 项目:

    此外、请遵循我们的系统设计指南文档: http://www.ti.com/lit/pdf/spma056

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、谢谢。 我们需要 PCB (Altium)文件的软拷贝、我们需要的封装和组件库。 我们将从一侧更改所有相应的更改。 因此、为了快速工作、我们需要 Altium 文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yogesh、

    我认为我并不完全理解、那么您需要的 TI 设计上的 Altium 项目中缺少什么? 有 PcbDoc 和 SchDoc 文件以及完整的 Altium 项目...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    未在其中找到组件库。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yogesh、

    由于我不是 Altium 专家、我需要在回到办公室后与同事同步、很抱歉耽误了时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没问题、感谢您的支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yogesh、

    可以使用我们的 Ultra Librarian 工具找到组件库: https://webench.ti.com/cad/

    您可以从此处下载封装、为 TI 器件生成封装。