This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS470MF06607:TMDX470MF066USB 演示问题、从 ccs4而不是 ccs7工作

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: NOWECC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/678397/ccs-tms470mf06607-tmdx470mf066usb-demo-problem-works-from-ccs4-not-ccs7

器件型号:TMS470MF06607
主题中讨论的其他器件:NOWECC

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我刚刚开始在上述套件上开发应用。 我可以在 ccs4中构建演示、使用 nowECC 和 nowFLASH 都可以很好地工作。 在 ccs4中、目标不存在、因此无法使用它构建配置。 在 ccs7中、演示编译正常、我使用 nowECC/闪存、但不使用任何内容。

我不确定下一步要做什么来调试它? 是否可以将 TMDX470等目标添加到 ccs7中?

任何建议都将得到很好的接受。