This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0432:ICCREFHI 和 ICCAD

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/678836/tms570ls0432-iccrefhi-and-iccad

器件型号:TMS570LS0432

大家好、

 

数据表为 SPNS186B

对于 TMS570LS0432、引脚46 (PZ 100引脚)被 VCCAD 和 ADREFHI 护套。

VCCAD 的功耗是多少?

我们想知道该引脚(ICCAD 和 ICCREFHI)需要多少电源电流。

45mA 被描述为三个组合电源的最大电流要求。 这意味着 ICCAD + ICCIO + ICCP

我们的理解是、VCCAD 应与 ICCIO 和 ICCP 分开。

 

谢谢、此致、

Kuerbis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kuerbis、您好!

    ICCREFHI 的最大值为3mA。 ICCAD 最大值为15mA。