This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DK-TM4C123G:DK-TM4C123G 为何停产?

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C123GXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/678337/dk-tm4c123g-why-is-the-dk-tm4c123g-obsolete

器件型号:DK-TM4C123G
Thread 中讨论的其他器件: EK-TM4C123GXL

有人知道 TI 为何反对 DK-TM4C123G 过时? 我认为这是一个很棒的开发套件。 CAN 开发的最佳选择之一。 TM4C123G 系列中是否有用于 CAN 开发的更新套件?

谢谢、


Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "这是一个好的地方"-一开始我们以为你是"被刮/被误"的。

    员工已搜索-找到:

    •   0库存@ DigiKey (订单上无)声明为"过时"
    • 库存18 @ Mouser (订单上无)声明为"已停产"
    • 我们的公司有~ 25件"库存"-但必须向客户群核实-以查看是否(部分)可能已发布

    关于此(不需要的)声明的"理由"-我(外部人员)猜测: "OLED 显示屏的问题"-怀疑它是组件-"最难"采购。

    请注意、此"EOL "板不是"廉价"的、并且"供应商更换"、甚至是(资源充足的)第三方板-(可能)"正在使用中。"   (就像优秀的中士一样——“我什么都不知道!”)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dave 和 CB1、您好、

    DK-TM4C123G 板是我们的不幸案例。 我们也非常喜欢它。 出于透明度的考虑、包括一个器件已停产、CB1已过优化以及套件的总批量低、使得我们无法在当前市场中继续构建电路板。

    现在、我们没有计划为 TM4C123G 构建新的 CAN 套件、我们的预期是 EK-TM4C123GXL 将用于包括 CAN 在内的所有器件评估。 但是、我们将随着时间的推移评估 EK-TM4C123GXL 是否不足以替代评估 CAN 应用、并且感谢您对此提供的反馈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dave、
    几周前、我与我们的供应商联系、制造了更多 DK-TM4C123 EVM 板。 我不知道将它们放入库存中的准备时间。 我知道、由于对它的需求很低、它的体积会很小。 拉尔夫说的都是真的。 TI 将来可能会淘汰此电路板。 我们鼓励人们使用 EK-TM4C123开发板。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OLA Charles、

    如果此板是"重新点燃"(如您可能建议)-请允许我注意、两个(主要)"Hobby Distys"-只是"讨厌"改为"重新点燃" 个"死葬" SKU!   (库存单位)  

    (死者的)较高的价格  . (五月)为您服务-但我 不敢打赌(整个农场!)   ("已行使的总代理商" 会自愿重新库存!)

    潜在用户应该"先检查"(也许只检查)"供应商商店" (Vendor Store)、以了解 (潜在)可用性。