This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCZAD:不使用以太网 PHY 时的 RBIAS

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y, TM4C129ENCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/678176/tm4c1294nczad-rbias-when-not-using-ethernet-phy

器件型号:TM4C1294NCZAD
主题中讨论的其他器件:MSP432E401YTM4C129ENCPDT

即使未使用以太网 PHY、是否仍需要放置 RBIAS 电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 未编程的器件将在出现25MHz 晶体时尝试启用 PHY。 这样做会使芯片无法与调试器通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同意-并得到充分注意的是"技术"理由-充分支持您的结论...
    这一事实-许多人都"错过"-可能表明这一要求需要"更加重视和改进供应商..."

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Peter 和 CB1。

    这是勘误表。


    所需的 ETH#03 RBIAS 电阻与片上以太网 PHY 的使用无关
    受影响的版本:1、2和3。
    说明:根据数据表、支持以太网 PHY 的器件的可接受做法是"否"
    如果片上 PHY 未被使用、则将(NC)连接到 RBIAS 引脚。 不过是 ROM 引导
    当以太网 PHY 器件的闪存被擦除时、加载程序启用以太网 PHY
    这会导致 ROM 引导加载程序失败。 此外、如果没有使用25MHz 晶体
    RBIAS 电阻器、则 JTAG 可能无法工作。
    解决方法:即使应用不需要以太网 PHY、也需要 RBIAS 电阻器。
    在这种情况下、可以使用4.7KOhm 10%容差电阻器来代替4.87KOhm 1%
    RBIAS 引脚和 GND 之间的容差电阻器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    虽然这份"勘误表注释"很清楚、但我们都知道、"并非每个人"都会花费时间/精力查找、然后正确阅读/审阅这些数据。

    我认为、MCU 手册(理想情况下)未能充分提醒客户-用户注意这一"不明显"(添加如此精确的电阻值)电路要求。

    难道不是"警告失败"的证据----许多海报----谁(就像这里的海报一样)表示"严重不确定----或(甚至)错过"----这种警告?

    MCU (通常用于"控制应用")是否能够使其客户端警告系统在没有"适当"(即任何)重要客户端-用户(纠正)反馈的情况下运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 CB1、
    我确认您的担忧。 目前没有计划在短期内更新数据表。 但我可以看到、向 TM4C129系统设计指南应用手册中添加其他注释是否会对用户有所帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    工作量一直很高。    然而,此类问题"经常发生"(应该)令人关切,不应该这样做?

    值得注意的是、"时间与精力以及(错误的)努力"是 " !"   然而,很少有时间/精力/努力解决长期悬而未决的问题。   

    (无限)重复-强迫(您的)供应商员工-更不用说"客户-用户所遭受的混乱和延迟"-表明需要(部分)改进...  (希望...)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表中表31-7的注释是适当的。 或许可以更清楚一点。 我认为自己有能力,但我却成为这个问题的受害者。 数据表超过2、000页。 我在一家小公司里做了很多工作、错过的脚注导致了这些问题似乎是不合理的。

    您认为这一问题的根本问题是什么? ROM 引导加载程序很容易成为问题、但如果目标是通过以太网接收固件、引导加载程序会有意打开 PHY。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "修复"显然由" 更大胆、 更明亮 更"普遍/可识别/重复" 警告引起的"修复"可能 比任何" 根本问题分析"都"更快、更容易实施"?

    不 是"惯性"-运行 起来很不方便-因此(要求)识别-(仍然)-无法确保 (甚至开始实施)"固定"?

    你的"角色"必须接受现实-难道不是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Peter Borenstein]ROM 引导加载程序很容易被指责、但如果目标是通过以太网接收固件、引导加载程序会有意打开 PHY。 MSP432E 系列似乎基于 TM4C129系列、但包含一些勘误修复。 MSP432E 的已发布勘误表小于 TM4C129的勘误表。

    例如 、ETH#03未列在2017年10月的 MSP432E 勘误表 SLAZ709中。

    保存 了 TM4C129ENCPDT 器件修订版 A2和 MSP432E401Y 器件修订版 A2的 ROM 内容后 、0x01000000.0x0100E6FF 的 ROM 内容完全相同。

    MSP432E 确实更改了器件、因为 DID0寄存器中的 Class 字段不同(TM4C129为0xA、MSP432E 为0xc)、这是基于来自识别 ROM 大小并将 ROM 内容保存到 PC 以供检查的程序的诊断结果:

    在 MSP432E401Y 上:
    在器件类=0xc 主要版本=0x0次要版本=0x2
    DID0=0x180c0002 DID1=0x102dc06e
    ROM 版本0x301大小在
    
    TM4C129ENCPDT 上为0xe700字节:
    在器件类=0xA 主要版本=0x0次要版本=0x102dc06e
    
    ROM 大小0x100DIDD0002字节0x1000版本=0x100eDID1字节 

    即不要认为 ROM 引导加载程序是原因。

    我尚未尝试测试 MSP432E401Y 以检查 ETH#03是否已修复。