This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:锁步内核测试

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/678269/tms570ls3137-testing-of-lockstep-core

器件型号:TMS570LS3137

大家好、

我提出了这个问题(e2e.ti.com/.../658112)

我们尝试调用 ccmSelfCheck、并希望检查 CCMSR 是否已更新、但未更新。
此外、我们尝试手动更新 CCMKEYR 寄存器以进行错误注入、但它仍然未更新。

当我们使用评估板时、这些评估板是否适用于这些评估板?

此致、
M.Sreenivasan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreenivasan、您好!

    CCMRx IP 在调试模式下运行时不会提供结果。 即、连接到 IDE 时。请参阅 TRM 中有关此行为的以下注意事项:

    调试和/或测试 CCMR4F 行为的最佳方法是在代码中使用标记、例如 GPIO 切换或 UART 消息到控制台、以记录代码流和执行成功。