This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C1294XL:示例中未包含 Enet_s2E 文件夹?

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/678105/ek-tm4c1294xl-enet_s2e-folder-not-included-in-the-examples

器件型号:EK-TM4C1294XL

我将负责一名离开公司的工程师。 我一直在使用他在 Ubuntu 上的安装来执行 enet_S2E 演示、我现在已经在使用该演示。 我想将开发工作转移到 Windows 7计算机上。 TivaWare 软件不包含 Enet_S2E 项目文件夹????

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

     有一个使用 TM4C129实现 S2E 解决方案的 TI 参考设计。 请参阅

    另请参阅 SAI 回答的有关 成功构建工程所需修改 FreeRTOSConfig.h 文件的帖子。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Windows 7 Pro 上的 TivaWare C 系列2.1.4.178
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我从 Ubuntu 导出了修改后的 Enet_s2E 项目并导入到了 Windows 7、因此所有必要的文件都位于工作区文件夹中。 我必须将 SW_ROOT 变量重新定义为 C:\ti\TivaWare_C_Series-2.1.4.178。
    SW_ROOT 显然是在多个位置定义的:
    (1) macros.ini_inital
    (2) Properties->链接的资源
    (3) Properties->CCS_Build->Variables
    他们都指向 Ubuntu 的路径。 更改 CCS 编译变量实现了这一目的。 我不能在没有错误的情况下构建。