This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LC4357:CCS 在启动调试会话时停止连接到 HDK 板

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/677813/ccs-tms570lc4357-ccs-stopped-connecting-to-hdk-board-when-starting-debug-session

器件型号:TMS570LC4357

工具/软件:Code Composer Studio

帮助!

在我尝试了3月27日建议的 CDM 卸载程序之后、调试器连接了几天、因此我认为问题已经解决。

但现在我再次得到相同的误差。

我再次尝试运行 CDM 卸载程序,卸载程序的日志报告显示未找到驱动程序。

当我启动调试会话时、系统仍然无法连接。

我尝试在到调试探针的连接上运行验证、这是我得到的错误

[开始]执行命令:%CCS_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafil文件%-RV -o -F INFORM、logfile=yes -S pathlength -S integrity [结果]--- [打印电路板配置路径名]--------------- C:\Users\JWHINN~1\AppData\Local\TEXASI~1\ CCS\ti\0\BrdDat\testBoard.dat -- [打印重置命令软件日志文件]----------------- 此实用程序已选择100或510类产品。 此实用程序将加载适配器'jioserdesusb.dll'。 库构建日期为"2017年11月6日"。 库构建时间为'10:36:36'。 库软件包版本为'7.0.100.0'。 库组件版本为'35.0.0'。 控制器不使用可编程 FPGA。 控制器的版本号为'4'(0x00000004)。 控制器的插入长度为"0"(0x00000000)。 此实用程序将尝试重置控制器。 此实用程序已成功重置控制器。 ---- [打印重置命令硬件日志文件]----------------- 扫描路径将通过切换 JTAG TRST 信号进行复位。 控制器是具有 USB 接口的 FTDI FT2232。 从控制器到目标的链路是直接的(不带电缆)。 该软件配置为 FTDI FT2232功能。 控制器无法监控 EMU[0]引脚上的值。 控制器无法监控 EMU[1]引脚上的值。 控制器无法控制输出引脚上的时序。 控制器无法控制输入引脚上的时序。 扫描路径链路延迟已精确设置为"0"(0x0000)。 ---- [用于从 PLL 生成的 JTAG TCLK 输出的日志文件]--- 没有用于对 JTAG TCLK 频率进行编程的硬件。 ---- [测量最终 JTAG TCLKR 输入的源和频率]---- 没有用于测量 JTAG TCLK 频率的硬件。 ---- [对 JTAG IR 和 DR 执行标准路径长度测试]----- 此路径长度测试使用64个32位字的块。 未记录 JTAG IR 指令路径长度。 ---- [对 JTAG IR 执行完整性扫描测试]----- 此测试将使用64个32位字的块。 该测试将仅应用一次。 使用0xFFFFFFFF 进行测试。 扫描测试:1,跳过:0,失败:0 ---- [发生了错误,该实用程序已中止]----- 此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。 值为'-150'(0xffffff6a)。 标题为'C_ERR_FTDI_FAIL'。 解释是:配置过程中使用的 FTDI 驱动程序函数之一返回了无效状态或错误。 [结束]

从 CCS 重新安装驱动程序的过程是什么?

谢谢、

-Joseph