This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:加电序列-示波器周期数

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/678045/tms570lc4357-power-up-sequence---number-of-oscilaltor-cycles

器件型号:TMS570LC4357

您好!

我们使用的是 TMS570LC4357、我们对6.3.1有疑问。 数据流中的上电序列(表6-3上电阶段)(spns195c):

通过提及表6-3、可以看到"器件在上电期间经历以下顺序相位"

关于表6-3中描述的振荡器周期数、它是 nPORRST 释放时的周期数还是 nPORRST 生效前的周期数 或 nPORRST 生效前的周期数、还是 nPORRST 挂起的周期数?

此致、

Christopher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christopher、

    上电序列从输入电压上升到高于 VCCIO PORH 和复位(nPORRST)释放开始。 我绘制了一个图来显示 VCC/VCCIO、PORRST 和 OSC 之间的关系有效:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    图中的"1024 OSC 周期"应为"OSC 启动时间+ 1024 OSC 周期"。