This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:开尔文 GND

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/678048/tms570lc4357-kelvin-gnd

器件型号:TMS570LC4357

您好!  

我们有一个连接到 OSCIN 引脚 K1的外部时钟振荡器源。

在本例中、我们将根据 TMS570LC4357数据表的图6-3保持 OSCOUT 引脚 L1未连接。

但数据表并未告诉我们在本例中如何处理 Kelvin_GND 引脚。

在这种情况下、我们是否应该将 Kelvin_GND 引脚 L2保持未连接状态?  

谢谢、  

Christopher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Christopher、

    如果您使用外部振荡器将3.3V 峰峰值信号驱动到 OSCIN 并且 OSCOUT 保持开路、则 Kelvin_GND 连接到外部振荡器的接地端、该接地端应与器件上的其他接地端共用。