This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C1294XL:Launchpad 生命周期状态

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/677830/ek-tm4c1294xl-launchpad-lifecycle-status

器件型号:EK-TM4C1294XL

我想知道 Tiva LaunchPad 的生命周期状态是否有待定变化、因为它们不再列在 LaunchPad 网站: http://www.ti.com/tools-software/launchpads/launchpads.html 上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、您好!

    感谢您将此事提请我们注意。 我们的 LaunchPad 的生命周期没有变化!

    我将看到这一问题得到了解决。

    如果需要、以下是我们的 LaunchPad 的产品链接:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确实是 Ralph -谢谢您。   可以补充一点、(某些) hobby Distys -很好地支持您的 LPad -直到"我们将它们分解"和/或"被指控" 、然后会出现"相当严重"的并发症。   (正如最近报告的那样-就在这里...)   虽然"不"上升到"EOL "-无法" 更好地解决 LPAD "性能和/或操作问题"-本身会导致(很大)痛苦和痛苦...