This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1290NCPDT:在 SSI2上使用 TM4C1290和 SPI 闪存

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/677801/tm4c1290ncpdt-using-tm4c1290-with-spi-flash-on-ssi2

器件型号:TM4C1290NCPDT

我们希望将 SSI2引脚配置为8mA 或12mA 的扩展驱动模式。

我们目前看到 信号的上升时间没有变化。

   当此引脚配置为 SSI2时、扩展驱动模式是否可用?  

如果是、  使用 TivaWare 命令或 Tiva 寄存器配置这些命令是否需要特定的序列?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haroldo、

    您正在尝试使用 GPIPadConfigSet()覆盖 SSI 引脚的默认驱动强度。 是这样吗?

    无效
    GPIOPinTypeSSI (uint32_t ui32端口、uint8_t ui8引脚)
    {
    //
    //检查参数。
    //
    assert (_GPIOBaseValid (ui32Port));

    //
    //使引脚被外设控制。
    //
    GPIODirModeSet (ui32端口、ui8引脚、GPIO_DIR_MODE_HW);

    //
    //为标准推挽操作设置焊盘。
    //
    GPIOPadConfigSet (ui32Port、ui8引脚、GPIO_Strength _2mA、GPIO_PIN_TYPE_STD);
    }

    我认为只有当引脚处于 GPIO 模式时、才能更改驱动强度、而当引脚由外设(即 SSI)控制时、不能更改驱动强度。