This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L952:MAC 地址应该被存储在内部闪存上的哪个位置?

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: RM48L952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/677591/rm48l952-where-mac-address-should-be-stored-on-internal-flash

器件型号:RM48L952

Hallo

我们将 RM48L952用于功能安全应用。 器件中有3个具有 ECC 的组闪存。

TI 建议将 MAC 地址存储在 RM48上、作为地址存储在何处?

没有这样的建议?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yuta、

    对于 MAC 地址的存储位置没有具体建议。 示例 LWIP 应用使用硬编码 MAC 地址、该地址是编程为闪存的代码的一部分。 对于您的应用、您可以选择使用客户 OTP、组7仿真 EEPROM、程序中定义的某些闪存保留区域、这些保留区域稍后可以通过类似于校准数据方式的外部工具进行编程。 这确实是应用的一个选择。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,德本波特。

    我明白了。

    Yuta