This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:CCMKEYR4寄存器、0x09为 MKEY4

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/677803/tms570lc4357-ccmkeyr4-register-with-0x09-as-mkey4

器件型号:TMS570LC4357

您好、支持人员、

在 MKEY4=0x09 [错误强制模式]的 CCMKEYR4寄存器测试用例中、测试运行结束时预期的 ESMSR1、ESMSR2、ESMSR3、ESMSR4、ESMSR7寄存器内容应该是什么?

谢谢你。

此致

Pashan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Pashan、

    我已将您的问题转发给 Bob Crosby、以便他可以解决。