This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:精确的参考解决方案

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: REF6033, TPS65381A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/677745/tms570lc4357-accurate-reference-solution

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:REF6033TPS65381A-Q1

大家好、

请您回答我的客户的问题。

我正在为我们的 TMS570项目搜索非常精确的 ADC-Reference。

在 TMS 数据表(http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tms570lc4357.pdf)中、我有以下信息。

为了获得最佳精度、我们应采用3.3V 基准

基准需要提供高达10mA 的电流

问题:这是否与10mA 温度有关? 如果 ADC 通道(n+1)= 0V (如果 ADC 通道(n) Vref)、我想查看最大电流值。 对吗?

参考 Martin 提供的信息(/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/908/1817.switching_5F00_transients3.png)

页面: http://e2e.ti.com/blogs_/archives/b/precisionhub/archive/2016/09/16/why-is-it-so-challenging-to-design-a-voltage-reference-circuit-for-an-adc)

10mA 只需针对非常短的瞬态电流供电。

如果我采用 REF6033 (http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ref6033.pdf)等基准、我认为基准无法提供必要的电流。
您能否为我们提供建议的组件/原理图、以便为 TMS 提供精确的电压反向。

谢谢。

尼德胡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Needhu、

    不幸的是,我在这里没有任何建议。 但是、我可以说、电流消耗和总误差是从多个过程变量中器件的特性化得出的;最小、最大和标称电压;以及最小、 最高和标称温度。 从某种程度上说、这些规格包含宽过程、电压和温度变化。 一般来说、推荐的 PMIC 配套器件 TPS65381A-Q1的输出对于我们客户的大多数应用来说已经证明是足够的。