This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/RM48L952:SPI 兼容模式。 CSn。

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/677693/compiler-rm48l952-spi-compatability-mode-csn

器件型号:RM48L952

工具/软件:TI C/C++编译器

你(们)好
一个从器件连接到 CS0、另一个从器件连接到同一 SPI 上的 CS5。
我发现在 SPI 传输期间、两个 CSn 都被激活。
您能告诉我如何在兼容模式下为活动的 CSn 指定一个特定的数量吗?
谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mikhail、

    在 SPIDAT1寄存器中选择 CSn、在该寄存器中、为了启动一个传输、需要将要移出的数据写入寄存器。 因此、不起作用的 CSn 配置会与要发送的数据同时被写入。 具体来说、23:16位将具有技术参考手册第24.9.2节中所示的 CSn 信息。 要写入(CSNR)以使 CSn0或 CSn5位有效的值将按表24-24所示确定。