This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:MIBSPI/SPI 的最大速度?

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/677392/tms570ls1224-maximum-speed-of-mibspi-spi

器件型号:TMS570LS1224

我在 TMS570LS1224的数据表中看到、从机和主机时钟的最短周期时间为40ns 或25MHz。 这是否意味着 SPI 的最大传输速率为25Mbit/s、或者如果发送较大的数据块、情况并非如此?

Erik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Erik、

    如注释所示、最大数据速率为25Mbit/s、但这不包括与传输字节之间的延迟相关的任何开销、这是适应设置/保持时间以及从 SPI 缓冲器读取/传输数据的延迟所必需的。 最新的 TRMS 在第28.2节的操作模式中包含了一个注释、说明了在处于从机操作模式时、在传输之间是否存在这种间隙。