This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294KCPDT:勘误表的 elec#02

Guru**** 2989100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/676759/tm4c1294kcpdt-elec-02-of-errata

器件型号:TM4C1294KCPDT

您好!

让我来谈谈勘误表的 ELEC 02。

勘误表中描述了 Vbat 引脚损坏的情况。
您能告诉我引脚将处于哪种状态吗?
我想它是闩锁或短路的。

VDD 引脚在客户的目标板中短路。

此致
高贵须

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Hiroyasu-san:
    尽管勘误表中没有具体说明、但我认为引脚的损坏可能包括闩锁或短路。 您是否实现了权变措施中所述的 R/C 电路?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles-San

    感谢您的反馈。
    我明白了。

    我的客户不实施 R/C 滤波器以解决问题。
    我们应该指出。

    谢谢你。

    此致
    高贵须