This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/EK-TM4C123GXL:如何使用 Keil uVision 中的逻辑分析仪和事件查看器以及 TM4C123GXL Launchpad。

Guru**** 2576545 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/676997/compiler-ek-tm4c123gxl-how-to-use-logic-analyzer-and-event-viewer-in-keil-uvision-with-tm4c123gxl-launchpad

器件型号:EK-TM4C123GXL
主题中讨论的其他器件:TM4C123

工具/软件:TI C/C++编译器

我使用 Keil uVision5通过 Tiva 软件库对 TI Launchpad TM4C123GXL 进行编程。  


如何在 Keil uVision 中使用逻辑分析仪和事件查看器?  

在调试模式下; 我尝试通过添加替代0和1的变量来设置逻辑分析仪。 但分析仪中的输出没有显示任何内容。
如何设置事件查看器? 我在网上找不到任何可以帮助我的 Tm4c123的帮助。 帮助窗口提供了配置 Cortex-M 器件的选项、但它不提供 Tm4c123的选项

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感受您的痛苦-这里的人可能"不"对 Keil 非常熟悉。

    确实-您是否已通过 Keil 解决此问题-直接联系他们的支持和/或论坛?

    作为一个、 "最后关头" -您是否保证您选择的变量"真正聚焦"-并且逻辑分析仪已正确启用并寻址(那个)特定变量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您所说的是 Keil 内置的基于软件的逻辑分析仪、对吧? 如 CB1所述、您将在 www.keil.com/.../knowledgebase.asp 上的 Keil 支持中找到更好的帮助
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    虽然海报上注明了他、  但"Use of On-Line Help"(在线帮助的使用)- IDE 全面的内 "操作手册"系列-如果它们(完全)与 "IAR"(另一个 PRO IDE)相似的话-应该提供详尽的详细信息。

    请注意 -如果不使用正确 的"JTAG/SWD 探头" -   Keil 或 IAR 中的某些功能-可能 会被"禁止"。   海报使用 (远超)  J-Link (或 U-Link - Keil 下)探针 - 最好确保 此类 额外 IDE 功能 变为 "活动和 启用!"