This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:用于 IAR 8.5的 F021库

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1056857/tms570ls1224-f021-library-for-iar-8-5

器件型号:TMS570LS1224

Hercules F021FLASHAPI  

版本:02.01.01
发布日期:2014年10月22日

F021是一个预编译库。 它是使用 TI 针对 ARM v5.1.3的代码生成工具构建的。

我们需要将 IAR 编译器/链接器从 v7.4更新到 v8.5。  

wchar 大小和 thumb 调用似乎存在问题。

我们需要使用以下参数来编译库(最好在 IAR v8.x 中编译):

-ARM 模式,而不是 THUMB

- wchar 大小为32

我可以联系谁来获取此库?

谢谢、

1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    TI 通常不会分发源代码。 这样做的原因是修改代码可能会影响器件中的闪存。 应用程序中不得使用修改后的 API。 要创建闪存编程解决  方案、必须使用 TI 提供的闪存 API 库。

    如果用户出于 认证目的对源代码有正当合法的需求、则可以根据与 TI 签署的许可协议提供源代码。  

    wchar 是当前 F021闪存 API 版本中的已知问题。 但我们没有计划发布新版本的 F021闪存库。 要获取源代码、请直接与 TI 当地销售部门联系。 我们只能  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复、但似乎消息不完整。

    根据您编写的内容、我了解如果我们需要使用工作库、我们需要通过直接渠道、而不是这个论坛。

    是这样吗?

    谢谢、

    1月  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    闪存库可从 TI.com 下载。 要获取源代码、您需要通过直接渠道而不是 E2E 论坛。