This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:我的 TMDX570LC43HDK 的演示项目问题

Guru**** 681440 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDX570LC43HDK, UNIFLASH, HALCOGEN
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1065406/tms570lc4357-issues-with-demo-project-with-my-tmdx570lc43hdk

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:TMDX570LC43HDKUNIFLASHHALCOGEN

尊敬的所有人:

我对这款 Hercules MCU 是新手。 就是我 的 TMDX570LC43HDK。 如器件随附的快速入门指南中所述、我面临一些问题、并有以下疑问:

  1. 评估板是否需要两个连接才能正常工作?
    1. 专用电源
    2. USB 电缆?
  2. 如快速入门指南中所述、由于 MCU 已进行预编程、因此在初始上电后、它应在某些 LED 上显示闪烁序列。 但是、当我为电路板加电时、我没有看到任何这样的序列。 当我插入 USB 电缆时、只有一个蓝色 LED 通电。
  3. 我已安装 Hercules 安全 MCU 演示4.0.0。 但是、当我启动该工具时、它会检测到电路板、但会抛出错误、提示"在微控制器上未检测到演示软件... (附件是屏幕截图)"。 我按照说明操作并按下电路板上的 PORST 按钮。 嗯、正如错误中建议的那样、软件没有响应。 如器件管理器中所示。 附件是相同的屏幕截图。

有人能帮我解决这个问题吗?

此致、

H C Trivedi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、耐受、

    该演示是在 Windows XP 下使用旧版 LabVIEW 开发的。 GUI 可能无法在 Windows 10下工作。 您可以使用 CCS 打开项目和源代码、并在 CCS 下执行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢王的及时回应。  

    嗯、您是否也可以回复其他问题? 下面列出了相同的内容、可供您随时参考:

    1. 评估板是否需要两个连接才能正常工作?
      1. 专用电源
      2. USB 电缆?
    2. 如快速入门指南中所述、由于 MCU 已进行预编程、因此在初始上电后、它应在某些 LED 上显示闪烁序列。 但是、当我为电路板加电时、我没有看到任何这样的序列。 当我插入 USB 电缆时、只有一个蓝色 LED 通电。
    3. 如何在 CCS 中打开演示项目? 我签入了安装了其他 TI 应用程序(包括 CCS、HALCoGen、uniflash 等)的 TI 文件夹、但是没有与演示应用程序相关的文件夹。 在哪里可以找到相应的文件?

    谢谢。

    H C Trivedi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="488031" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1065406/tms570lc4357-issues-with-demo-project-with-my-tmdx570lc43hdk/3942192 #3942192"]评估板是否需要两个连接才能正常工作?[/quot]

    是的。 USB 电缆用于 XDS100V2仿真器和虚拟 COM 端口(SCI1)。

    [引用 userid="488031" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1065406/tms570lc4357-issues-with-demo-project-with-my-tmdx570lc43hdk/3942192 #3942192"]当我插入 USB 电缆时,只有一个蓝色 LED 通电。

    请插入电源(6V~12V)  

    [引用 userid="488031" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1065406/tms570lc4357-issues-with-demo-project-with-my-tmdx570lc43hdk/3942192 #3942192]如何 在 CCS 中打开演示项目? [/报价]

    安全演示具有源代码。 您可以为您的器件导入演示项目。