This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1227:TMS570LS12HDK + lwIP 库:RMII/MII 问题

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN, DP83640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1065720/tms570ls1227-tms570ls12hdk-lwip-library-rmii-mii-question

器件型号:TMS570LS1227
主题中讨论的其他器件:HALCOGENDP83640

您好、TI 专家

在使用 TMS570LS12HDK 和 lwip 时、我有一个问题。

我尝试使用 TMS570LS12XHDK 和 lwip 连接到以太网。  我主要提到的技术文档是"HALCoGen 具有 lwIP 集成演示和活动 Web 服务器演示的以太网驱动程序"。我根据文档中的步骤配置了 halcongen、下载了 lwIP 并在 CCS 中导入到我的解决方案中并正确编译。 然后它就可以工作了。

但我的问题是:根据文档,默认的 halcogen 设置是使用 MII 接口。  我想知道 MCU 是否可以使用 TMS570LS12HDK 上的 RMII 与 dp83640通信。 如果可以、我需要在 halcogen 或用户代码中修改什么配置。或者 需要 修改 TMS570LS12HDK 硬件吗?

很抱歉我英语不好、感谢您的帮助。

Hao Liang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    郝良、您好!

    TMS570器件支持 RMII 和 MII。 默认情况下、MII 由 HDK 硬件设置使用。 要使用 RMII、应对 HDK 进行以下修改:

    1.组装 R193电阻器(2.2k Ω)以上拉 RX_DV

    2.将 Y3替换为50MHz 振荡器  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、QJ Wang、

    正如您所说、我已经完成了硬件修改。 关于 halcogen 的修改、我是否只需要在 pinmux 中选择 RMII 选项而不是 MII? 是否还有其他需要在 halcogen 或用户代码中修改的内容?

    谢谢、此致

    Hao Liang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要选择 RMII。 您还需要选择 MDIO 和 MCLK、当您选择 RMII 时、这些 MDIO 和 MCLK 会被自动选中。