主题中讨论的其他器件:TPS2052B、 TM4C1294NCPDT
TM4C129支持、
我有一个有关 TM4C129上 USB 使用的问题列表。 客户使用 TM4C129x 作为 USB 主机。 从设备是一个射频模块、通过6英寸或更短的电缆通过 USB 连接。 USB 电缆将在其产品中进行硬接线。 通过 USB 为射频模块提供电源(5V)。
问题:
1) 1)我是否需要屏蔽电缆? 如果是、 应如何端接屏蔽层?
2) 2)如果我从微型/无线电模块保留线路、非常短、一英寸或更短、那么我是否需要考虑45/90 Ω 布线?
3) 3)我看到了很多 USB 参考、我认为这是因为可以选择使用外部 phy。 如果我需要连接到处于从模式或 OTG 的无线电模块、我将需要 Tiva 的确切引脚是什么? VBUS、D+、D-、接地?
4) 4)我能否在 OTG 模式下将它们连接在一起、如果是、这样做是否有好处?
5) 5) USB 接口将始终保持连接、因此是否仍需要 USB 检测和 VBUS?
6) 6)如果需要 VBUS、那么我需要的最小电路是多少? 我的空间有限、实际上不想添加5V 开关、因为我的设计中没有5V。 我只有12V、3.3V 和4V。 由于除了 VBUS 之外的任何器件都将提供5V 电压、我是否可以从12V 电压轨上使用真正简单的东西、例如电阻器和齐纳二极管?
7) 7)由于我们不为任何外部器件供电、我是否需要外部5V 电源?
谢谢、
Darren