This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129ENCZAD:器件未从休眠状态唤醒

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C129ENCZAD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/876651/tm4c129enczad-device-not-waking-from-hibernation

器件型号:TM4C129ENCZAD

您好!

几年来、我们在已发布的产品中使用 TM4C129ENCZAD、而已发布的产品使用休眠模式。  最近、我们看到一些器件脱离了我们的生产线、无法从休眠模式中唤醒。  如果需要、我可以提供模式详细信息、但下面是我们所看到问题的简短摘要:

  1. 器件上电并进入休眠模式、休眠唤醒设置为 HIBERNATE_WAKE_PIN
  2. 我们验证 HIB 引脚在此状态下是否有效
  3. 我们按下一个将 WAKE 引脚置为有效的按钮
  4. 我们看到 HIB 引脚被取消置位、这将启用 VDD 稳压器
  5. ~1ms HIB 引脚失效后、VDD 稳定在~3.3V
  6. 此时、我们的代码似乎没有执行

代码的前几行启用 GPIO 输出、将输出设置为1并等待~500ms、然后清除 GPIO 输出(GPIO 输出驱动 LED 以指示器件处于"活动"状态)。  在第1步中、我们可以看到这种情况发生了。  但在第5步之后、我们看不到这种情况发生了。  它几乎就像 Tiva 部件本身在步骤5之后不会从复位中退出。  有人看到过这样的东西吗?  还有其他需要检查的东西吗?

请注意、这种情况现在发生在数百个器件中的4个器件上、因此不会经常发生。

请提供任何帮助或指导。

谢谢、

Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mitch、

     您能找到这4个器件的生产日期代码吗? 我不确定您是否已达到以下勘误表。 如果您按下 RESET 按钮、器件是否会唤醒以执行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    我们昨天也看到了勘误表、并检查了这些器件上的数据代码、它们是0x7A (2017年10月)、因此它们不是受该勘误表影响的器件。  我们还尝试在器件处于该状态时将 RESET 引脚置为有效、这也不会唤醒器件。  这些 TM4C129器件是否存在问题?

    谢谢、

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mitch、

     我想稳压器的 VDD 很好、对吧? 我有一些问题。  

     您可以连接到设备吗?  

     VDDC (1.2V)电压是多少? 您能测量它吗?  

     为了进行实验、您是否可以使 VDD 始终保持开启状态?  

     如果调试器可以连接到器件、您能否擦除器件并加载一些简单的示例、例如闪烁示例或 hello 示例?

     这是否与自2017年以来编程到您的产品中的固件相同? 最近是否对固件进行了任何更改?  

     这是2017年以来的情况吗? 最近是否对电路板进行了任何更改? 我不确定器件是否经历过 EOS (电气过载)。   

      

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    以下是您的问题的答案:

    1. 您可以连接到设备吗?
      • 如果您是使用调试器、那么我们可以连接到它。  不是在休眠状态下、而是在我们从休眠状态唤醒处理器后、处理器似乎不执行任何操作、我们可以在该点进行连接。  我可以连接到它、如果我只是加载符号而不加载程序(即将 JTAG 连接到正在运行的器件)、我可以看到 PC 似乎是0x010019a4、看起来不是有效的、它显示"未定义任何符号"。  不过、我不确定我们是否可以相信、当器件处于该状态时。

    2. VDDC (1.2V)电压是多少? 您能测量它吗?  
      • 在休眠模式下为0V。  当我们从休眠模式唤醒并发现此问题时、 我们在1.198V 处测量它。
    3. 为了进行实验、您是否可以使 VDD 始终保持开启状态?
      • 我们进行了该实验、即使在休眠期间保持 VDD 开启、也会观察到相同的行为。
    4. 如果调试器可以连接到器件、您能否擦除器件并加载一些简单的示例、例如闪烁示例或 hello 示例?
      • 我能够加载我们的完整应用、我可以跳过休眠模式、每次只需启动器件、这样就可以正常工作。  基本上、如果我从应用的方程中取出休眠、那么它就可以正常工作了。
    5. 这是否与自2017年以来编程到您的产品中的固件相同? 最近是否对固件进行了任何更改?
      • 多年来、固件发生了几次变化。  但是、我们可以获取存在此问题的器件、并安装自2017年以来使用的任何 FW 版本、但器件仍然存在此问题。  正常工作的器件将适用于我们自2017年以来使用的所有 FW 版本。  因此问题会跟踪硬件、而不是 FW。
    6. 这是2017年以来的情况吗? 最近是否对电路板进行了任何更改? 我不确定器件是否经历过 EOS (电气过载)。
      • 自2018年11月以来、我们一直在使用此版本的电路板、直到上周或上周才发现此问题。

    谢谢、

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mitch、

     您之前说过、在步骤5后、器件似乎没有脱离复位状态。 但是、从您对六个问题的答复中、该器件似乎可以正常工作、但休眠模式除外。  

     您能否在好器件和坏器件上运行 TivaWare 休眠示例? 它们是否显示了不同的结果?

    [引用 user="Mitch Mandler">但我们可以获取存在此问题的器件、并安装自2017年以来使用的任何 FW 版本、但该器件仍有问题。  正常工作的器件将适用于我们自2017年以来使用的所有 FW 版本。  因此、问题会跟踪硬件、而不是固件。

    我同意这是硬件问题。 我还想 做一些实验。 是否可以将良好的设备交换到坏板、并将坏设备交换到已知良好的板。 我想确保它不是板级问题。 例如、您是否正确运行了32.768k OSC?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    您之前说过、在步骤5后、器件似乎没有脱离复位状态。 但是、从您对六个问题的答复中、该器件似乎可以正常工作、但休眠模式除外。  

    除了退出休眠模式外、这些"坏"器件似乎完全正常工作。  如果我在"坏"器件上完全跳过休眠模式、那么我看不到器件有任何问题(请注意、我们可以在器件上启用一个设置、如果器件已插入、该设置将绕过休眠模式)。  也许我对这个问题的最初描述不清楚、很抱歉、这种混淆不清、但一切都正常、除了我们从休眠中唤醒时、在我看来、我们的代码此时没有执行。  我说过、器件在此时似乎没有脱离复位模式、因为我们看不到代码执行、但我们不确定此时发生了什么情况。

    您能否在好器件和坏器件上运行 TivaWare 休眠示例? 它们是否显示不同的结果

    我花了一些时间尝试这一点、但这些项目似乎是针对特定评估板或类似的项目。  我无法使它们在我们的电路板上正常工作(我不断遇到故障)。  我们的实际硬件可能需要付出很大的努力、因此我现在无法做到这一点。  不过、在这段时间内、我已经使用休眠代码完成了此测试、"坏"单元无法正确退出休眠模式、而正常单元退出休眠模式时没有问题。

    我同意这是硬件问题。 我还想 做一些实验。 是否可以将良好的设备交换到坏板、并将坏设备交换到已知良好的板

    今天、我们将其中一个电路板发送回了电路板制造商、以将 Tiva 部件换用另一个电路板。  我们希望下周早些时候从他们那里获得该测试板、下周我可以告诉您该测试的结果。

    我想确保它不是板级问题。 例如、您是否正确运行了32.768k OSC?

    是的、我们在昨天向论坛提交此问题之前验证了 OSC 是否正常运行。

    我现在将把它放在后刻器上、直到我们从换用新部件的"坏"部件中获得结果。  这似乎并不经常发生、如果我们关闭 Tiva 部件、"坏"板现在可以工作、这将使我们确信这是特定 Tiva 部件的问题(我们在电路板测试期间会遇到这种问题)。  我将告诉您下周测试的结果是什么。

    谢谢、

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mitch、

     是的、请随时向我们发布。 我们将从这里开始。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    我想告诉大家、我们今天从制造商那里得到了一块电路板、他们刚刚更换了电路板上的 TM4C129、电路板现在工作正常、能够从休眠状态中唤醒并执行代码。  因此、我们将把它标记为 TM4C129的器件问题。

    您是否同意该评估?

    谢谢、

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mitch、

     感谢您的更新。 您是否还有机会将坏板 MCU 换用为已知正常的板? 如果 MCU 损坏、则在将其焊接到良好的电路板上后仍应损坏。 我只是想确保这4块坏板的焊接不会有任何不良问题。 在用新装置更换4块电路板后、新焊接恰好修复并屏蔽了问题。 可能会发生这种类型的问题。  您还可以进行此交换和测试吗?

     另一个要注意的问题是、我们不会在论坛中处理 RMA。 一旦您完全确认这是 MCU 问题、您将需要与您购买器件的经销商联系、或者与您当地的 TI 销售办事处联系。 请了解我在 RMA 支持方面的限制。 谢谢你。