This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1227:HET1边沿中断问题。

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/874164/tms570ls1227-het1-edge-interrupt-problem

器件型号:TMS570LS1227
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN
你好。
当从外部芯片接收到的输入信号为上升沿时、我正在执行一个中断和读取 EMIF 数据的程序。
通过 Halcogen、我们设置了 HET1引脚17的边沿0-7、边沿中断、引脚复用、VIM 通道抽头的内容。
EMIF 使用的值为0.3,配置如下。

 

 
 

 

 

 

 
问题是、当我 获取波形时、它在下降沿结束时工作。 我的设置是否有问题? 如果有人知道、您能回答我吗?
祝你度过美好的一天!
 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jung Su、

    EMIF 读取操作是否位于 HET1边沿中断例程中? 您可以在 HET1边沿 ISR 中添加一个断点、以检查 ISR 是否由 N2HET1[17]的上升边沿触发。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、QJ Wang

    抱歉。 应答延迟。VIM 10 (HET 高电平)中断被启用。  我使用中断进行了检查。


    在下面的波形中、芯片信号在上升沿之后保持高电平。  当 EMIF 读取数据时、信号会恢复为低电平。


    EMIF NOE 信号变为低电平有效。 延迟约为3us。 我可以通过设置来减小延迟吗?

    [C1:芯片信号,C2:EMIF_NOE]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    EMIF 操作是否在 NHET 边缘 ISR ( edgeNotification())中?

    void edgeNotification (hetBASE-t * hetREG、uint32边缘)

      如果(EDGE ==0)  {      //引脚17边缘

        EMIF 操作;

      }


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jung Su、

    您是否解决了该计划?