This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PZ:TM4C123GH6PZ

Guru**** 1812430 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PZ
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/876550/tm4c123gh6pz-tm4c123gh6pz

器件型号:TM4C123GH6PZ
主题中讨论的其他器件: TM4C123

大家好、TI 团队

我们想知道 Tiva 控制器 TM4C123GH6PZ i7微控制器的寿命终止(EOL)  

我们期望它在未来至少5年中保持活跃

请告诉我们何时停产、如果淘汰、则替代器件

提前感谢

拉特纳

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ratna、

     感谢您使用我们的 TM4C123 MCU。 虽然我无法保证 TM4C123的纸质产品使用寿命、但我有信心说它将超过5年。 我们积极支持 TM4C129/TM4C123 MCU。 事实上、我们计划很快发布下一版本的 TivaWare 库。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Charles 的快速回答

    考虑到可用性或成本因素、您是否建议使用 TM4C129器件而不是123?

    如果是、请建议完整的器件型号 和 EV 电路板详细信息、以便我们考虑设计修订

    谢谢、此致

    拉特纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ratna、

     TM4C129是一款更加昂贵的器件、因为它提供的功能更多、并且具有比 TM4C123更高的性能。 它们都具有相同的产品寿命和很长的完全支持时间。  

     请访问以下 TM4C 产品网页、为您的应用选择合适的 MCU。  

    http://www.ti.com/microcontrollers/other-mcus/products.html

     如果您对 TM4C129 MCU 感兴趣、请单击此处查看 Launchpad EVM 板的链接。  

    http://www.ti.com/tool/EK-TM4C1294XL