This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6ZRB:Windows 10 IoT 上的 Stellaris 器件固件升级驱动程序

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/876614/tm4c123gh6zrb-stellaris-device-firmware-upgrade-driver-on-windows-10-iot

器件型号:TM4C123GH6ZRB

使用与本文相同的方法:

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/other/f/908/p/480438/2278292#pi320995filter=answers&pi320995scroll=false

但在 Windows 10物联网设备上。 一旦器件进入 DFU 模式、Windows 10 IoT 就无法找到相应的驱动程序。 它在"其他"下列为"Stellaris 器件固件升级"、我找不到识别它的方法。 是否存在已知问题或解决此问题?

提前感谢、

John Collins

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我不清楚您的问题。 如果您看到的是 Stellaris 器件固件升级(DFU)、那么您的机器将枚举它。 当您提到 Window 10 IoT 时、我假设您是指 Windows 10 PC、对吧?

     下面是当我将器件置于 DFU 模式时看到的情况。  

    我的理解是,当 DFU 设备首次放置在主机的 USB 总线上时,就会安装设备驱动程序。 如果您需要手动安装驱动程序、则可以在中找到设备驱动程序 TivaWare 软件安装的/windows_drivers 目录。

    如果我使用 dfuprog 工具(在 Windows 10端运行)、我可以看到两个 USB 器件:一个 DFU 器件和一个 ICDI 器件。 我可以使用 dfuprog.exe 将新代码下载到 MCU。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在使用 DFU_prog 将其置于 DFU 模式之前、我可以在器件管理器中看到。 器件处于 DFU 模式后、会在器件管理器的"其他"下显示(即未找到驱动程序)。 如果驱动程序未安装、DFU_prog 也无法看到器件-无法更新固件、我必须重启电路板。

    这是在 Windows 10 IoT 上进行的。 我可以在 Windows 10上使用相同的板/固件/驱动程序、而不会出现任何问题。 这就是为什么我要问 Windows 10物联网是否存在任何已知问题。

    此致、

    John Collins

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    这不是一个已知问题、您是第一个向我们的团队提出有关 Windows 10 IoT 的任何主题的人。

    我们尚未在 Windows 10物联网上测试这些器件、现在我不相信我们能够轻松地进行测试。 根据我所读的内容、驱动程序的功能应该相同。 您是否能够尝试手动安装驱动程序、以及您是否曾尝试使用 http://software-dl.ti.com/tiva-c/SW-TM4C/latest/exports/SW-TM4C-2.1.4.178.PATCH-1.0.zip?上的最新驱动程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢-这清除了问题。

    此致、

    John Collins