This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:跟踪4.07.00至4.07.01之间的 HALCoGen 勘误表

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/875088/tms570lc4357-tracking-halcogen-errata-between-4-07-00-and-4-07-01

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

我们将更新使用 HALCoGen v4.07.00生成的代码发布的产品、以使用从 HALCoGen v4.07.01生成的代码。

我们的发布流程包括审查和分析用于生成固件的第三方工具和代码的所有已知问题。

v4.07.00在其勘误参考中使用"SDOCM00084753"等格式、而 v4.07.01使用"Hercules SW-5082"等格式。  在所有情况下、我们都不清楚如何在这些引用之间进行映射。

您能帮助我们正确地对齐这些参考、以便我们的勘误表跟踪/分析正确吗?

我们目前处于以下位置:

v4.07.00参考 新格式参考 v4.07.01中的状态 说明
SDOCM00084753 SYS:由于如果生成的任何最终或中间频率超出规格、PLL 选项卡不会发出警告。
SDOCM00086009 工具:TMS470M 器件不支持 Keil 工具
SDOCM00087899 FEE:TMS470Mx 系列中的 FEE 驱动器 GUI 只支持10个块。
SDOCM00095488 CAN:需要在 CAN 驱动程序中支持混合模式。
SDOCM00088096 ADC:HCG 中 ADC1、ADC2的事件、组1和组2组的中断启用复选框。
SDOCM00122504 FEE:HALCoGen FEE 驱动器在写入闪存之前不设定组。
SDOCM00122496 FEE:HALCoGen FEE Corruption -块标头未正确写入。
SDOCM00122164 SYS:HALCoGen RAM 和堆栈位置均为硬编码。
SDOCM00121738 FEE:读取时 FEE 驱动器不检查 CRC、并且 CRC 选项被启用。
SDOCM00122382 SYS:RM57和 TMS570LC43的时钟树选项卡不可用。

-thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已将您的问题转发给我们的 HALCoGen 开发团队。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否向我们提供有关我们申请状态的最新信息?

    -thx