This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:safetylib.c HALCoGen 所需的配置

Guru**** 2770805 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/875133/tms570lc4357-safetylib-c-halcogen-required-configuration

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

尊敬的 SIR/MDM

    对于 example_Safetylib.c,需要对 HALCoGen 设置进行哪些配置才能通过示例中启用的所有测试项目? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    合肥,您好!

    请在 HALCoGen/Help/Help Topics 下找到此示例的 HALCoGen 设置、然后单击 Example 下的 Example_SafetyLib.c:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 QJ Wang

       我使用此文件进行了测试,所有测试都没有问题...但我需要在 Halcogen 中启用一些设置,例如启用 ECC ...所以我询问 halcogen 中是否有必要的设置...您提到的步骤1需要一些必需的配置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您需要为您的应用配置时钟和外设。   

    对于 TMS570LC43x 器件、ECC 在默认情况下启用、不能禁用。