This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-SHARP128:BOOSTXL-SHARP128 Launchpad 兼容性列表(尤其是对于 LAUNCHXL-CC1352R1)?

Guru**** 2531900 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-SHARP128, LAUNCHXL-CC1352R1, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/876378/boostxl-sharp128-boostxl-sharp128-launchpad-compatibility-list-especially-for-launchxl-cc1352r1

器件型号:BOOSTXL-SHARP128
主题中讨论的其他器件: LAUNCHXL-CC1352R1CC1310

我想在 CC1352 launchpad (确切地说是 LAUNCHXL-CC1352R1)上使用 BOOSTXL-SHARP128 LCD、但我在任何地方都看不到显示的兼容性列表。

是否有一个列表?

谢谢、  

Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    offgrid 说:
    我在任何位置都看不到用于显示的兼容性列表。

    感受您的疼痛(轻微、有点...)

    是否可以通过以下方式解释(并因此预期)缺少这样一个"兼容性清单":

    • 该 MCU 供应商未生产该显示屏
    • 很少会生成此类兼容性列表(但对于特殊的外来组件[例如开关模式电感器等])
    • 快速/轻松的"网络搜索"显示超过10K 的这些显示"现货!"

    您不会注意到那些您认为特别吸引人的特性/功能。   "您的"所需显示屏是一个128x128单声道 LCD 显示屏、其功耗预算大幅降低、但"尺寸"和(相对)稀疏像素阵列未能产生出色的销量。    

    作为具有(部分)显示行业经验的产品-您可能会考虑以下情况(不幸的是、不直接兼容):

    • 128x160全色 TFT - 1.8英寸对角线-"更低的成本!"
    • 320x240或240x320 (也称为 QVGA)全色 TFT - 2.4英寸对角线-"通常可用。 带触摸屏"(成本几乎相同)

    如果您所需的显示器不支持、"灰度"将会严重限制图形。   (即、您的像素字段将仅限于"全开或全关"、因此照片渲染将证明(超出)没有吸引力!   (通常甚至不可能)

    128x160和240x320彩色 TFT 非常受欢迎(并且降低了成本)、您可以在"任何地方!"找到它们   他们需要比尖锐设备更强大的功能-但"欢迎照片渲染"-提供色彩的"阴谋"-并通过(轻松) 100K:1将您(和/或其他显示用户)的(兼容性受到挑战)显示产品卖光-因此(可能)保证您(和/或其他显示用户)-注意事项...

    如果最低功耗能提供此类显示屏的"主要优势"、则可以考虑使用 E-Ink 显示屏。   它们采用"无/零功率"、同时显示静态图像-仅当屏幕处于活动状态时才需要功率、"更改/更新!"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    显示板与 CC1310 Launchpad 兼容、我想知道同一电路板是否与另一个 launchpad 兼容。 由于 TI 确实制造了 LCD 板和 Launchpad 板、并且" Booster Pack "的引脚由 launchpad 板定义、因此我希望 TI 拥有一份兼容板列表。 但也许他们不会这样做? 这就是我提出的原因。

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您-但是员工和我都回复了您最初的帖子请求:

    [引用 USER="Offgrid">我想使用  CC1352 Launchpad 上的 BOOSTXL-SHARP128 LCD ...  但我在任何位置都看不到显示的兼容性列表。   [/报价]

    您的新帖子询问:"同一电路板是否与另一个 LaunchPad 兼容?"    此类更改后的问题最好由供应商员工处理-我们已根据您的(清晰)显示重点提出建议 -在您首次发布时传达...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、不可以 这与我在标题中提出的问题相同。 我可以再问一次。 TI 的 Boostxl-SHARP128是否与 CC1352 Launchpad 兼容? 在标题中被问及,在第一句中被问及。  

    这真的是一个简单的"否"或"是"。 我询问了列表、以防其他人关心他们的 TI Launchpad 电路板的这个问题。

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    BOOSTXL-SHARP128与 CC1352 Launchpad 兼容。

    我不知道这样的列表、但 据我所知、所有 CC13xx/CC26xx Launchpad 都支持 BOOSTXL-SHARP128。

    此致、

    R.M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 RM、非常感谢!

    Tim