This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C1294XL:需要帮助:EK-TM4C1294XL 与 EKC-LM3S9B92

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/875727/ek-tm4c1294xl-need-help-ek-tm4c1294xl-vs-ekc-lm3s9b92

器件型号:EK-TM4C1294XL
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

几年前、我尝试在 此处订购用于 EKC-LM3S9B92的测试系统的其他评估套件。

该项目一直被搁置到现在、我发现发送的是 EK-TM4C1294XL、其中的评估板完全不同、不能简单地交换到现有的插座中。 我不知道我是否被错误地发送了这些不同的套件、或者 如果 进行了正确的物理连接、EK-TM4C1294XL 是否可以替换 EKC-LM3S9B92。 是否有其他因素会阻止使用新套件?

对于原始套件、我使用 TI 的 LM 闪存编程器对其进行刷写、并需要使用新套件来运行相同的代码。  

谢谢、

Chule

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chule、

     LM3S9B92在几年前被淘汰。 我认为这可能是 EK-TM4C1294XL Launchpad 被发送给您的原因。 尽管两者之间存在一些相似之处、但它们是不同的器件。 TM4C MCU 系列是我们当前提供的产品和支持。 有关产品选择、请访问 http://www.ti.com/microcontrollers/other-mcus/products.html。 请从 http://www.ti.com/tool/SW-TM4C 下载 TivaWare 、开始评估 MCU。 LM 闪存编程器仍然是一个用于刷写 MCU 的受支持工具、但也有其他 TI 工具可以进行编程、即使用 CCS 或 Uniflash。