This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:Hercules 编程失败

Guru**** 2538700 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/875714/tms570ls3137-failure-with-hercules-programming

器件型号:TMS570LS3137

你(们)好
我在使用 TMS570LS3137 (Hercules)时遇到问题。 我为一个工作项目开发了一个定制板、这个设计在一个测试协议中被多次证明没有问题。 然而、在 α 原型测试中、出现了热复位问题。 当我尝试对 Hercules 进行编程时、热复位以低电平停止、无法上载程序。   


感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.热复位发生前是否连接了 JTAG?

    2.您以前是否在 MCU 上运行过任何测试代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.是的

    不可以、因为 这是我第一次尝试对器件进行编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、JTAG nTRST 应该通过一个电阻器(例如2.2k Ω)下拉至 GND。