This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC124S101CIMM/NOPB、可与微控制器连接

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC124S101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/874738/adc124s101cimm-nopb-interfacing-with-microcontroller

器件型号:ADC124S101

ADC124s101能否与 Arduino 或 Raspberry PI 板连接??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该器件通过 SPI 进行通信

    该器件可与 任何支持此协议的主机通信。

    请务必查看 数据表中的时序图 、以确保通信正确。 此外、EVM 用户指南 应该有所帮助、文档末尾有一个原理图。

    此外、我们没有任何代码。 如果您需要相关支持、可以访问有关主机的公共论坛。

    此致

    Cynthia