This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS1224:TMS570LS1224

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/875148/ccs-tms570ls1224-tms570ls1224

器件型号:TMS570LS1224
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

工具/软件:Code Composer Studio

我正在尝试通过 halcogen 配置 mibspi3。

通过中断方法发送和从轮询方法接收数据。

请帮我配置。

while (!(mibspiIsTransferComplete (mibspiREG3、0)));
mibspiGetData (mibspiREG3、0、Rx_data);

我将此用作轮询。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅 HALCoGen 中的示例:

    示例_mibspi_trigger_tick.c

    此示例介绍了将 mibspi tick 配置为组传输的触发源的步骤。  该示例将 TG0触发源配置为 Mibspi 节拍。 传输组完成中断 og TG0触发下一个传输组(软件触发)、依此类推。