This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L952:使用 RM48实现 REACH 2类(ISO13849)

Guru**** 2782635 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/874999/rm48l952-reach-cat-2-iso13849-with-rm48

器件型号:RM48L952

你(们)好。

是否可以在不使用上述组件的外部监控的情况下达到 Cat 2 (ISO13849)?
如果是、如何操作? 我们有没有关于如何执行此操作的文章 SETC?

Rgds、
Kris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kris、

    2类要求定期检查片上安全功能、并在检测到高严重故障时将系统置于安全状态。

    片上检测到一些故障、例如闪存/RAM 中不可纠正的双位 ECC 错误、片上机制无法解决这些故障、因为存在此类故障时 CPU 代码执行不安全。 在发生此类故障时、需要使用外部机制将系统置于安全状态。 在大多数应用中、这是通过 PMIC 或类似的安全监控器来完成的、该监控器将 MCU 置于复位状态(无代码执行)并将系统置于应用定义的安全状态。

    此致、Sunil