This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C1231H6PZ:有关调试器的问题、请参阅 tm4c1231h6pz 和 tm4c1231h下午6点

Guru**** 2384430 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1231H6PZ, TM4C1231H6PM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/871896/ccs-tm4c1231h6pz-question-on-debugger-question-on-tm4c1231h6pz-and-tm4c1231h6pm

器件型号:TM4C1231H6PZ
主题中讨论的其他器件: TM4C1231H6PM

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,我有一个面向 tm4c1231h下午6点处理器的项目,调试器工作正常,启动后它会停在主程序()上。 但是、当我将项目移动到使用 tm4c1231h6pz 处理器的类似板时、调试器不会在 main ()处停止、而是显示目标正在运行、但在启动过程中它不会向我发出任何警告或错误。 有人有想法吗? 是否有任何设置需要更改才能 从 tm4c1231h6pm 移动到 tm4c1231h6pz?

以下是我的设置:

再说一次、它在 tm4c1231h下午6点运行良好 。 我尝试将 Connection Option 更改为"Halt target on a connect"、但它显示为灰色、不允许我选择它。 是否有人知道我如何进行此更改?

非常感谢您的帮助!

Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    您是否在 CCS 中更改了器件? 这将位于工程属性的"常规"选项卡中。

    您是否正在使用相同的程序? 理想情况下、TivaWare 中会有类似 blinky 的东西?

    您是否可以选择暂停调试器、如果可以、它会停在哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ralph、很抱歉回复较晚、由于某种原因、我在回复中没有收到电子邮件通知。

    不、我没有在 CCS 中更改器件、但取消选中以下选项、使其正常工作:

    这对您有道理吗?

    谢谢

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    我不希望它通常会修复它。

    该设置会在加载新代码之前重置器件。 主要用例是、如果器件预加载了可能会中断闪存过程的代码、此选项将通过将器件置于已知良好状态来防止或最大程度地减少这种情况。

    您应该将器件更改为实际使用的器件、因为每个器件都有自己的文件、说明如何根据存储器映射等将闪存正确输入到其中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、会的、谢谢你 Ralph。

    Richard