This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LC4357:HCG 内提供的 ePWM 和 eCAP 示例中的计数器和时钟功能

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/874756/ccs-tms570lc4357-counter-and-clock-functions-in-epwm-and-ecap-example-provided-inside-hcg

器件型号:TMS570LC4357

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的专家:  

我 在  HCG 04.07.01内部练习 example_etpwm_ECAP 练习、只有几个问题可以帮助我更好地了解时钟和计数器。

1.正确的是黄色配置。 在第1张和第2张图片中、是要在 ePWM 生成的脉冲和 eCAP 捕获的脉冲之间同步?

2.如果问题1回答是肯定的、图2中的配置是否将此同步时钟发送到 eCAP?

    

3.以下图片中的加载和停止是否 与 ETPWM1SYNCO 同步(因此基本上读取由 ePWM 给出的相同时间轴或仍读取 eCAP 时间轴但与 ePWM 同步)?

4.对于 quesitons 3、我想知道我是否勾选了"Capture3之后的复位计数器"、哪个计数器已经被复位、对 CEVT3中断有何影响?

非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lu、

    1.不 TBCLKSYNC 位允许用户将所有启用的 ePWM 模块(LC4357上总共7个 PWM 模块)与时基时钟(TBCLK)全局同步。 该位置位时、所有被使能的 ePWM 模块时钟在 TBCLK 对齐的第一个上升沿开始。  图2中的 ETPWM1SYNCO 用于在端子 A4上输出此同步信号。 该信号(ETPWM1SYNCO) 在启用时(通常用于 APWM)也会馈送到 eCAP1模块以进行同步。

    无论端子 A4用于什么、ETPWM1SYNCO 都被馈送到 eCAP1。

    3.这定义了限定事件:CEVT3 (第3个上升沿)。 我认为它与 SYNO 信号无关。

    4."Capture3之后的复位计数器":首先捕获32位计数器值,然后使用配置通过 LD3信号将其复位为0。 这不会影响 CEVT3中断。