This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294KCPDT:TM4C1294KCPDT

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/874017/tm4c1294kcpdt-tm4c1294kcpdt

器件型号:TM4C1294KCPDT
Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C1294XL

您好!

我有一个定制电路板、底座- TM4C1294KCPDT 控制器。

我有一个使用 USB CDC 通信的应用、从作为 BSP 一部分提供的示例中提取。

主机是 Windows。 只要主板连接到主机,就会通知以下控制事件:

USBD_CDC_EVENT_SET_CONTINL_LINE_STATE。 

我的问题是、当收到上述事件的通知时、应用程序应该怎么做。?

谢谢、
Jay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从 以下位置的第56页:C:\ti\TivaWare_C_Series-2.1.4.178\docs\SW-TM4C-USBL-UG-2.1.4.178.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、您好!

    感谢您的回复。

    我从文档中了解这一点。

    您能否告诉我、在发生这种事件时、确切地说需要做些什么?

    我是说要调用到 USB 库的任何 API?

    很抱歉、我对此没有太多了解、所以对此有进一步的疑问。 非常感谢您的帮助。

    谢谢、

    Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RTS (请求发送)和 DTR (数据终端就绪)是流量控制中使用的 RS232硬件信号。 在本例中、它们在 USB CDC 驱动程序中仿真。 在 TivaWare 示例中: C:\ti\TivaWare_C_Series-2.1.4.178\examples\boards\ek-tm4c1294xl\USB_dev_cserial 中、未实现硬件流控制、在这种情况下不执行任何操作。 如果要实现硬件流控制、应在 RTS (位1)或 DTR (位0)不是"1"时停止器件的传输。